欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

常用配合的案例解说

  • 2022.04.27 17:13:33
  • 米思米
  • 5806

使用配合进行2个零部件的定位时,可分为以下2种情况。

1.部件可活动

2.部件固定而不可活动

对于这2种情况下的常用配合方式,在“配合选择基础”中做了归纳整理。

案例解说

   以米思米的定位销为例,对上表进行补充说明。
 【图1】是定位销:JPDTA。

常用配合的案例解说

   在插入底板以固定定位销的固定销侧,标有配合符号 (g6)。在配合选择的基础中,孔侧配合选择(H7),定位销配合选择(g6),则与孔的尺寸关系可设为精转合(=要求几乎没有松动的精密运动的零部件)。在这种配合关系中,将固定销插入底板孔中,然后用螺丝从下方拧紧以将其固定(【图2】)。

常用配合的案例解说

  【图1】右侧的定位销侧标记有配合符号(h6)。与上述类似,通过将定位孔直径的配合设置为(H7),可以以滑动配合(=可在不损坏零部件的情况下进行拆卸、组装)的精度确定2个零件的相对位置。
   另外,对固定销的外形指定基准面-A-,设计了定位销外形的形状公差(同心度)。类似地,对于底板上用于插入固定销的孔,指示相对于底板顶部表面的形状公差(垂直度)是适当的做法。

   对于上述定位销,选择轴(h6)和孔(H7)作为定位用配合,但如果允许有一些间隙,则可从【表1】中选择轻转合(轴e8,孔h8)或松配合(轴 c9,孔 H9)。

  要让2个部件处于无法活动的固定状态时,从【配合表】中选择过渡配合(轴h5、孔H6)或过盈配合(轴p6,孔H7) 。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities